请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27426 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
在网站上、此器件的最大设计容量为14000mAhr、在参考指南中显示为8000mAhr。 哪一个是正确的? 我在现有设计中一直使用 BQ27441、但电池已更改为8500mAhr 电池。 因此、我想使用该器件、但我需要知道什么值是正确的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.