This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:真正的设计容量最大值是多少?

Guru**** 2541510 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909577/bq27426-what-is-the-true-design-capacity-maximum

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

在网站上、此器件的最大设计容量为14000mAhr、在参考指南中显示为8000mAhr。  哪一个是正确的? 我在现有设计中一直使用 BQ27441、但电池已更改为8500mAhr 电池。 因此、我想使用该器件、但我需要知道什么值是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我已经检查了 TRM 和 bqStudio。   最大设计容量应为8000mAh。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、网站是错误的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该是一个拼写错误。  检查 TRM 的实际设计容量范围。