This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:BQ24075

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074, BQ24075, BQ24075T, BQ24072T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956292/bq24075-bq24075

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他部件:BQ24074、、 、BQ24072T

你好,关于BQ24074的的设定有个问题。是关于改变可工作的温度范围的问题:μ A

datasheet说可以增加温度范围;通过下面的原理图和计算公式;但是我试着算了一下,这个没法降低工作温度范围,比如我今天要改成0~℃;RS算下来就是负数;μ A

问题  1、datasheet的公式是怎么推导出来的呢?

     2、有么有别的架构实现温度范围变小?比如把Rs 加到Rp之前?可以列公式帮助推导最佳。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、BQ24075的范围不能限制、即使是 Rs 和 Rp 也是如此。 如果需要该温度范围、请查看 BQ24075T。 NTC 计算器 可帮助配置在此处使用的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,Anthony。

    您能否解释(列表) 24075和24075T 之间的区别?  24072T 和24075T 之间的差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ24075和 BQ24075T 之间的主要差异如下:

    电气特性/特性 BQ24075 BQ24075T
    TS 监控方法 基于电流

    基于电压

    建议的结温 -40 C 至125 C

    0 C 至125 C

    热阻(请参阅数据表上的热性能信息) 热阻时的热阻

    热阻时的热阻会更高

    OVP 迟滞 110mV

    240mV

    最低可编程快速充电 100mA

    300mA

    对于基于电流的 TS 监控、TS 引脚驱动小于100uA 的电流并测量 TS 引脚上的电压。 然后、将电压与热和冷的内部设定阈值进行比较。 对于基于电压的 TS 监控、使用一个使用输入电压的分压器来测量 TS 电压。 然后、V_TS 和 V_IN 的电压比例用于创建温度阈值。

    BQ24072T 和 BQ24075T 之间的主要差异如下:

    电气特性/特性 BQ24072T BQ24075T
    可选功能 TD SYSOFF
    输出调节电压 VBAT + 225mV 5.5V
    VDPPM V_OREG - 100mV 4.3 V

    TD 引脚可实现对充电器终端的控制。 它在启动期间被检查并且在运行期间不能被改变。 SYSOFF 引脚可控制电池与系统的连接。 这两个引脚都不能保持未连接状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的详细信息。 我仍然对24075T 有一些问题;

    1对于24075T,TS 由 Vin 决定,但 Vin 不稳定。 锂电池的电压可能会从4.2V 降至3.5V、因此它是否可以按预期工作? 由于 Vcold 和 Vhot 由 Vin 进行计算(在数据表中为6V。)

    2 24075T 的成本与24075相比如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我在 Excel 文件中进行测试、Vin 对 R6和 R7没有影响、因此它是稳定的。

    24075T 能否在相同情况下替换24075?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果我提到的差异令人满意并且在要求范围内、BQ25075T 可以帮助将温度阈值设置为0C 至45C、并替代 BQ24075。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的答复;还有个问题,看datasheet里有个sleep 模式;

    请问怎么理解?假设现在Vin是2V(0.8V<2V<3.2V)μ A、当持续20ms之后,内部FET断开联系,也就是MOS1打开,使得In和Out断开;μ A

    同时“在 连接到GND??”

    电池就没有负载,一直folating在那里,靠着自漏电吗???μ A

    我实际量的时候Vin =2V,充电不工作,但是Vout =Vbattery???这样后面系统一样可以工作啊。

    我很困惑这里的sleep mode到底是怎么工作的?如果我要自己量的话,应该用示波器量哪些东西呢?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    中说明的意思是、拉至 GND 不会使电池放电。 它不是睡眠模式条件的一部分。 当输入介于 UVLO 和 VIN (DT)之间的时间超过20ms 时、器件将进入睡眠模式。  

    如果您要自行测量此值、则可以在电池连接到 BAT 引脚时将 IN 电压设置为2V。 如果您可以测量电流、您将看到电池在无负载情况下自动放电(任何电池都是自然现象)、您将看到电流非常小、在 uA 范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,但是我还是没有理解。μ A

    拉、进入sleep之后,中为1 μ A,?μ A

    2、我Vin =2V,外供电,但是此时Vout =Vbatter=3.8V,我整个设备还是能工作。电池明显在给load 供电,这和sleep MODE 冲突吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    粗略地进行澄清、

     1.进入sleep之后,Ω?在拉 GND,如何 Ω

    并不是说 IN 将拉至 GND。  如果在进入睡眠模式后、IN 引脚被拉至 GND、将没有电流从 IN 引脚流出来消耗电池。 这不会发生。  

    2. 我Vin =2V,外供电,但是此时Vout =Vbatter=3.8V,我整个设备还是能工作。电池明显在给load 供电,这和sleep MODE 冲突吗?

    为负载供电的电池正常。 它不会与睡眠模式相冲突。