This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:反向电流保护

Guru**** 2924060 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955883/tps25947-reverse-current-protection

器件型号:TPS25947
主题中讨论的其他器件:TPS25942A

尊敬的支持团队:

我想知道线性 ORing 的反向电流保护。
根据数据表、VREVTH 定义为29.5mV@典型值。
我猜在 Vin-Vout 小于 VREVTH=29.5mV 期间、BFET 仍将导通、反向电流将流动。
我的理解是否正确?

此致、
Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu - San、您好!

    该器件集成了反向电流阻断 FET (BFET)、其工作方式与理想二极管类似。 在正向导通模式下、对 BFET 进行线性稳压以保持较小的恒定正向压降(VFWD)= 16.8mV、并在输出电压超过输入电压时完全关断以阻断反向电流。  这种闭环调节方案可在反向电流事件期间平稳关闭 MOSFET、并确保没有直流反向电流。  

    如果输出电压快速超过输入电压、则 BFET 需要快速关断。 因此、该器件还使用基于传统比较器(VREVTH)的反向阻断机制、对瞬态反向电流提供快速响应(TRCB = 1us)。 在此间隔内、瞬态反向电流将一直流动、直至 VREVTH 达到29.5mV、直至 BFET 关断。

    此致、Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rakesh-San

    感谢您的回复。
    我可以理解、VREVTH 将定义为快速反向电压事件小于1us 时的阈值。
    但我还不能理解为什么在慢速反向电压事件中反向电流将为零。
    慢速反向电压事件时、Vin-Vout 是否有任何阈值?
    慢速事件时的反向电流是否定义为 IREVLKG 0.5uA?

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu - San、您好!

    随着 Vout 开始超过 Vin、流经路径的电流会降低。 该器  件尝试调节 BFET 的栅极以保持16.8mV 的正向电压、但一旦未能调节、BFET 的栅极便会平稳关闭。

     对于慢速事件、阈值 Vin-Vout 应为16.8mV。 我将再次检查并确认。

    此致、Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rakesh-San

    感谢您的回复。
    我想用一些波形来确认实际现象。
    我可以在数据表的图8-15中找到在 Vout 电压增大时的任何反向电流。
    您能否更详细地展示 IIN、VIN 和 VOUT 的垂直刻度?
    我可以在数据表的图8-14中找到快速事件时的反向电流。 在 VOUT 阶跃点、您能更详细地了解 IIN、VIN 和 VOUT 的垂直和时间 scase 吗?

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu - San、您好!

    图8-14和8-15中的垂直刻度为5A/div。 我们计划捕获更好的 RTM 版本波形、以显示减缓 Vout 和快速 Vout 上升情况下的反向电流现象差异。   

    感谢您指出此功能。

    此致、Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu - San、您好!

    如果您有任何后续问题,请告诉我?

    此致、Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rakesh-San

    感谢您的支持。
    下面我还有一些其他问题。

    问题1. 让我确认一下选择快速电压阶跃和慢速电压斜坡的条件。
    当 VOUT - Vin > Vrevth (29.5mV)将保持在 TRCB (1us)之上时、BFET 将关闭、作为快速电压阶跃。 正确吗?
    如果有其他情况、请告诉我。

    问题2. 在低电压阶跃期间、TPS25947与 TPS25942A 二极管模式有何不同。

    问题3. 您是否有发布 TPS25947的 TINA TI 仿真模型的计划? 如果您愿意、将在何时完成?

    问题4. 除了 TPS25942、是否有任何支持 DMODE 引脚功能的产品?

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu - San、您好!

    A1)正确。

    A2)当在 TPS25942A 中启用二极管模式时、不会控制 BFET。 只有 BFET 的体二极管提供路径。

    A3)我们将发布用于 TPS25947 RTM 的 PSpice 模型(截至目前尚未计划 TINA 模型)

    A4)否

    此致、Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rakesh-San

    感谢您的支持。

    让我确认一下缓慢电压斜坡的情况吗?
    我知道、当 VOUT - Vin > Vrevth (29.5mV)将保持在 TRCB (1us)之上时、BFET 将作为快速电压阶跃关闭。
    除了它之外,情况是否会上升到缓慢的电压斜坡?
    如果定义慢速电压斜坡有任何其他条件、请告诉我。

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu - San、您好!

    条件是... 随着负载电流下降、VIN - VOUT 正向调节电压下降。 该器  件无法调节 BFET 的栅极以保持16.8mV 压降、因此可平稳关闭 BFET。

    此致、Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rakesh-San

    感谢您的支持。

    我想知道慢速斜坡将与快速斜坡交换的条件。
    我猜可能是缓慢斜坡无法达到 BFET 调节所需的计时速度。
    如果 BFET 调节可在1us 后作为 TRCB、我认为反向电流将完全阻断。 正确吗?

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu - San、您好!

    正确。

    调节环路是典型带宽为50kHz 的慢环路。 如果 Vout 的快速斜坡导致 29.5mV 压降、它将充当到环路的大信号并在1us (典型值)内关断 BFET。

    您的系统预计斜坡的速度/速度有多慢? 系统中是否存在小反向电流流动的问题?

    您能否分享应用用例、EE 详细信息。

    此致、Rakesh