This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:频率曲线

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909206/tps548d22-frequency-curve

器件型号:TPS548D22

尊敬的 TI:

请帮助提供 TPS548D22的频率曲线。

频率与输出电流间的关系

2.频率与输出电压间的关系

谢谢、

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在下图中找到了这方面的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我刚才为帮助显示 FSW 与 Vout 而找到的另一组数据。 在接近最短导通时间的情况下运行会导致 Fsw 随着输入电压为12V 的0.6V 输出开始下降、因此也会提供输入电压为6V 时的数据。

      VIN = 12V、Vout = 0.6V、Iout = 5A VIN = 6V、Vout = 0.6V、Iout = 5A VIN = 12V、Vout = 1.0V、Iout = 5A VIN = 12V、Vout = 5.5V、Iout = 8A
    设置 fsw (kHz) Fsw (kHz) Fsw (kHz) Fsw (kHz) Fsw (kHz)
    315 317.7 301.8 314.0 290.4
    425 428.8 405.0 428.3. 387.8
    550 519.1 509.9 545.1 486.9
    650 581.7 613.4. 658.6. 582.6
    825 649.9 767.6 806.2 725.4
    875     883.8 828.7
    1050     977.6 975.6
    1125.       1166.2