Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS548D22 尊敬的 TI:
请帮助提供 TPS548D22的频率曲线。
频率与输出电流间的关系
2.频率与输出电压间的关系
谢谢、
BR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
下面是我刚才为帮助显示 FSW 与 Vout 而找到的另一组数据。 在接近最短导通时间的情况下运行会导致 Fsw 随着输入电压为12V 的0.6V 输出开始下降、因此也会提供输入电压为6V 时的数据。
| VIN = 12V、Vout = 0.6V、Iout = 5A | VIN = 6V、Vout = 0.6V、Iout = 5A | VIN = 12V、Vout = 1.0V、Iout = 5A | VIN = 12V、Vout = 5.5V、Iout = 8A | |
| 设置 fsw (kHz) | Fsw (kHz) | Fsw (kHz) | Fsw (kHz) | Fsw (kHz) |
| 315 | 317.7 | 301.8 | 314.0 | 290.4 |
| 425 | 428.8 | 405.0 | 428.3. | 387.8 |
| 550 | 519.1 | 509.9 | 545.1 | 486.9 |
| 650 | 581.7 | 613.4. | 658.6. | 582.6 |
| 825 | 649.9 | 767.6 | 806.2 | 725.4 |
| 875 | 883.8 | 828.7 | ||
| 1050 | 977.6 | 975.6 | ||
| 1125. | 1166.2 |