主题中讨论的其他器件:TPS23755、 TPS23753A
大家好、团队、
我的客户将在 PSR 解决方案中查看 TPS23755和 TPS23758的线性度。
您能告诉我如何处理 PSR 中的每个引脚吗? 客户不想为此评估更改 PCB 布局(如果可能、更喜欢使用相同的布局。)
- PIN 7:
APD (TPS23758):通过电阻分压器连接48V 适配器
AUX_D (TPS23755):是否可以通过 PSR 解决方案中的电阻器反向器连接48V 自适应器? 或应该打开
- PIN20:
TST (TPS23758):开路
AUX_V (TPS23755): 是否可以使用 OPENIN PSR 解决方案?
是否对 TPS23758和 TPS23755进行了其他处理?
此致、
Nagata。