This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570EVM-206:BQ25570EVM-206问答

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909259/bq25570evm-206-bq25570evm-206-q-a

器件型号:BQ25570EVM-206

VSTOR 的最小冷启动输入功率达到 VSTOR (CHGEN)、引脚(CS)被描述为20uW、从而开始正常充电。 然后、我设置 VIN=650mV、因为 VIN 必须处于 CS 模式之外、并且电路板必须大于 VIN (CS)才能正常运行。 如果是、如果 VIN 设置为650mV 且 PIN (CS)= 20uW、则电流应设置为30.77uA。 我想知道、即使进入电路板的电流小至30.77微安、电路板也能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanghyun、

    是的、冷启动应该运行在那个功率水平上、并且、假定 VSTOR 上没有电阻负载、VSTOR 应该充电至~1.9V、并且通过内部 PFET 二极管的 BAT 上的电池应该充电至比二极管压降少1.9V。  一旦 VSTOR = 1.9V、升压充电器打开并继续为电池充电。

     此致、

    Jeff