请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25570EVM-206 VSTOR 的最小冷启动输入功率达到 VSTOR (CHGEN)、引脚(CS)被描述为20uW、从而开始正常充电。 然后、我设置 VIN=650mV、因为 VIN 必须处于 CS 模式之外、并且电路板必须大于 VIN (CS)才能正常运行。 如果是、如果 VIN 设置为650mV 且 PIN (CS)= 20uW、则电流应设置为30.77uA。 我想知道、即使进入电路板的电流小至30.77微安、电路板也能正常工作。