This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193:关于 FBpin 的电压。

Guru**** 2507325 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957962/tps61193-about-voltage-for-fbpin

器件型号:TPS61193

大家好、

我想了解有关 TPS61193在 FBpin 的内部结构的更多详细信息。


存在输出突然消失的现象。
但是、它不会在基准测试中重现。
此时、FB 引脚为1.5V、输出电压为5V。
我们的条件是、
输入电压:5V
R2:130kΩ Ω
R1:278.2kΩ Ω

根据数据表中的公式、我认为 FB 引脚将接近0V。
我们为什么要观察1.5V 电压?

除下面公式中的"0.0387"外、可以计算为1.5V。


令人难以置信。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-San:

    昨天我又收到了同样的问题,您的同事 Yusuke San 也是这样吗?

    我告诉他、我们需要更多应用信息来进行进一步分析、包括已用通道、每通道电流、串联 LED 甚至原理图。

    因为我怀疑还有其他故障可以忽略、例如 OCP。

    对于上述分析、1.5V 是电阻分压器(5Vx130/(130+278))的结果、它无法指示任何有用信息。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-San:

    很抱歉、由于我们需要一些时间来分析它、因此很晚才回复。

    TPS61193振荡器对外部噪声敏感、这可能会导致内部 电阻值异常。

    对于您的应用、请选择合适的电阻分压器、以确保 VoutxR2/(R1+R2)<1.44V。

    Robin