请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS562200 降级器、
我测量12V 输入电压、Vout 6V8和 EN 引脚波形、我发现在启用释放之前、12V 电源关闭6V8将关闭。
在12V 降至8.1V 时 、6V8关闭启动。
但是、显示 Tps562200相对于 VI 关断的规格图33看起来像是 Vo 在输入电压低于5V 时关闭。
那么、为什么6V8在启用释放前关闭、而 Vin 不低于5V?
BR
Eric