This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562200:在使能释放之前关闭输出

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958187/tps562200-output-turn-off-before-enable-release

器件型号:TPS562200

降级器、

我测量12V 输入电压、Vout 6V8和 EN 引脚波形、我发现在启用释放之前、12V 电源关闭6V8将关闭。

在12V 降至8.1V 时 、6V8关闭启动。

但是、显示 Tps562200相对于 VI 关断的规格图33看起来像是 Vo 在输入电压低于5V 时关闭。

那么、为什么6V8在启用释放前关闭、而 Vin 不低于5V?

BR

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

      其中一位工程师将在周一查看并回复您。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    TPS562200具有~85%的最大占空比限制。 当输入电压降至8.1V 时、由于占空比限制、输出电压可保持在6.8V。 因此 Vout 也开始下降。