This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:从28V 标称电压中获得50V 电压

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907177/tps43060-50v-from-28v-nominal

器件型号:TPS43060

我正在查看一个使用 TPS43060在28V 标称电压(24至32V)范围内创建50V 电压且最大输出电流为~7A 的设计。  当我将这些参数输入 Webench 时、我看不到 TPS43060作为选项。  我担心 TPS43060不支持针对这个应用的足够高的电压。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    电压应该正常。 输入电压高达38V、输出电压最大为58V。 它可能是电源。

    您是否尝试在 Webench 中使用较低的负载?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我担心 SW、BOOT 和 HDRV 引脚的额定电压。  SW 的绝对最大额定电压为60V (推荐58V)、BOOT 和 HDRV 的绝对最大额定电压为65V。  栅极驱动电压为7.5V 时、这意味着开关节点的绝对最大值需要限制为小于57.5V。  输出电压为50V 时、这不会留下太多的裕量、从而允许开关节点上的同步 FET 出现振铃和正向压降。  我怀疑开关节点上的振铃偶尔 会损坏 PWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我明白你的观点。 从我们的经验来看、这应该是可以的。  客户可以添加缓冲器和栅极电阻器、以确保 SW 引脚电压不会过冲。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    银城