请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS43060 我正在查看一个使用 TPS43060在28V 标称电压(24至32V)范围内创建50V 电压且最大输出电流为~7A 的设计。 当我将这些参数输入 Webench 时、我看不到 TPS43060作为选项。 我担心 TPS43060不支持针对这个应用的足够高的电压。 是这样吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我担心 SW、BOOT 和 HDRV 引脚的额定电压。 SW 的绝对最大额定电压为60V (推荐58V)、BOOT 和 HDRV 的绝对最大额定电压为65V。 栅极驱动电压为7.5V 时、这意味着开关节点的绝对最大值需要限制为小于57.5V。 输出电压为50V 时、这不会留下太多的裕量、从而允许开关节点上的同步 FET 出现振铃和正向压降。 我怀疑开关节点上的振铃偶尔 会损坏 PWM。