主题中讨论的其他器件:BQ40Z50
尊敬的 TI 团队:
我们在 LiFePO4 4S 电池组设计中使用 bq40z50、并且在一些组装的 BMS PCB 上遇到奇数故障。
为了根据 LiFePO4电池的需要提高顶部电池的电压测量精度、我们从顶部电池平衡/感应导线分离了正高电流路径。
这意味着 bq40z50 BAT 引脚只由 SENSE 线供电、而 bq40z50 VCC 引脚由正高电流线供电。
我们的电池组外露了2条高电流导线 B+和 B-以及一个四引脚平衡/感应连接器。
我们是否需要以特定顺序将 BMS PCB 连接到电池组的导线?
VCC 引脚(由大电流线馈送)是否需要在 BAT 引脚(由检测线馈送)之前看到有效电压、以便 bq40z50不会在它的两个电源域之间看到无效电压差?
此致、
Shahar