This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:电池组的连接顺序

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954054/bq40z50-r1-connection-order-to-battery-cell-stack

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

尊敬的 TI 团队:

我们在 LiFePO4 4S 电池组设计中使用 bq40z50、并且在一些组装的 BMS PCB 上遇到奇数故障。  

为了根据 LiFePO4电池的需要提高顶部电池的电压测量精度、我们从顶部电池平衡/感应导线分离了正高电流路径。

这意味着 bq40z50 BAT 引脚只由 SENSE 线供电、而 bq40z50 VCC 引脚由正高电流线供电。

我们的电池组外露了2条高电流导线 B+和 B-以及一个四引脚平衡/感应连接器。

我们是否需要以特定顺序将 BMS PCB 连接到电池组的导线?

VCC 引脚(由大电流线馈送)是否需要在 BAT 引脚(由检测线馈送)之前看到有效电压、以便 bq40z50不会在它的两个电源域之间看到无效电压差?

此致、

Shahar

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否更详细地描述您看到的故障?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的回复。

    我们看到了几个问题:

    1-从电池组上断开 BMS 时、如果我们先断开主 B+线(馈入 VCC 引脚)、但不要断开我们的感应/平衡连接器(馈入 BAT 引脚)、我们会看到 bq40Z50 MOSFET 驱动器(充电和放电驱动器)产生的 Vgs 电压异常。

    在断开主 B+线之前、我们测量大约11.5V 的有效 Vgs 电压。 当 B+线断开时、Vgs 会跳至23V 至25V 左右(差分 Vgs 电压)、这当然是在任何功率 MOSFET 的 Vgs (max)上、没有 Vgs 齐纳保护。

    也许内部电荷泵控制电路由断开的 VCC 引脚自然供电、并在由 BAT 引脚部分供电的同时在开环模式下开始工作?  

    2 -我们看到一些 BQ、在组装到电池组后、热敏电阻的温度为273摄氏度。 BQ 会按预期工作并闭合两个 MOSFET。 我们检查了热敏电阻的连接以查看我们是否测量"开路"温度、但连接正常、看起来 BQ40Z50受到了一些创伤。

    TI 的参考设计不允许发生这种情况、VCC 引脚无法看到电压、BAT 引脚也无法看到。 在 BMS PCB 设计中、两者相互连接。

    我们的设计将这两条线分开、以便完全最大限度地减小影响顶部电池感应的 B+线上的感应电压降、并降低 LiFePO4电池组设计中 SOC 估算的精度-其中 SOC 估算中记录了每毫伏的误差。

    我担心在我们的方案中、在电池组组装/拆卸期间、两个 IC 的电源域之间存在电压差、可能会对 IC 造成损坏。

    我希望这能为您提供更好的图片。

    此致、

    Shahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shahar、

    电荷泵完全由 BAT 引脚供电,因此如果您移除 BAT 电源,电荷泵将无法增加 FET 输出电压。   

    您能否提供显示异常行为的波形。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、TI 团队、
    我叫 EFI、我和 Shahar 一起从事同一个项目。
    
    1.将电源二极管 D10连接到 B +导线并从电池平衡器的连接器上断开、即可解决晶体管栅极上的过压问题。
    在此之后、我再次重复 Shahar 的问题:
    
    a.我们是否需要以特定顺序将 BMS PCB 连接到电池组的导线?
    
    b. VCC 引脚(由高电流线馈送)是否需要在 BAT 引脚(由检测线馈送)之前看到有效电压、以便 bq40z50不会在它的两个电源域之间看到无效电压差?
    
    此外、我们还注意到、如果在 C27和 C26的两端双向施加几伏的压降、晶体管的栅极上会产生大约1.8V 的电压。 
    当然、这种压降会导致它们在线性区域导通。 
    在控制器/系统的工作模式下是否会发生这种现象? 
    将电阻器 R60、R63的值从5.1K 提高到10K 及更高、可以极大地减少这种现象。
    R60、R63可以增加到什么值、如果 R61、R62的值​​也可以更改。
    此致 
    EFI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EFI、

    我们将在星期五之前返回。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要问题的波形才能进一步解决此问题。

    我们不会为 FET 驱动电阻规格最大值、但我可以对此进行研究。

    谢谢、