主题中讨论的其他器件:TPS40170、LM5145
大家好、团队、
我的客户在高频噪声方面有一些问题。
由于 TI EVM 使用820pF、因此使用了1200pF 的 C21 (补偿电容器)。
可以补偿电路吗?
我有疑问。
是否有任何材料建议高频噪声的相位裕度标准?
如果是、您能给我一些材料吗?
提前感谢您。
此致、
Kevin Shin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我的客户在高频噪声方面有一些问题。
由于 TI EVM 使用820pF、因此使用了1200pF 的 C21 (补偿电容器)。
可以补偿电路吗?
我有疑问。
是否有任何材料建议高频噪声的相位裕度标准?
如果是、您能给我一些材料吗?
提前感谢您。
此致、
Kevin Shin
Tim、您好!
感谢您的支持。
客户想知道 TPS40170不会出现高频噪声的相位裕度标准。
是否有任何不会出现高频噪声的确切相位裕度值、例如45度相位裕度不会产生高频?
或者、如果您没有该精确值、当相位裕度为24度时、这种情况可能会导致高频率?
我想知道确切相位裕度的原因是客户在工作台上时没有噪音、但客户在车辆上使用同一个电路板时、会产生高频噪音。
该板的相补角为24度。
这个问题是24度的吗?
谢谢你。
此致、
Kevin Shin