This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170-Q1:高频噪声

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, LM5145
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958076/tps40170-q1-high-frequency-noise

器件型号:TPS40170-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS40170、LM5145

大家好、团队、

我的客户在高频噪声方面有一些问题。

由于 TI EVM 使用820pF、因此使用了1200pF 的 C21 (补偿电容器)。

可以补偿电路吗?

我有疑问。

是否有任何材料建议高频噪声的相位裕度标准?

如果是、您能给我一些材料吗?

提前感谢您。

此致、

Kevin Shin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请使用 TPS40170产品文件夹中的 Excel 计算器文件来帮助进行组件偏斜。 LM5145计算器也适用于此情况、因为两个器件的电压模式前馈增益相同。

    通常、COMP 到 FB 的电容会设置高频极点-极点频率应设置为 FSW/2。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢你的答复。

    是否有任何材料解释了如何将电容器设置为极点频率应设置为 FSW/2?

    您能支持这种方法吗?

    谢谢你。

    此致、

    Kevin Shin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    查看 LM5145数据表中的补偿部分。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您的支持。

    客户想知道 TPS40170不会出现高频噪声的相位裕度标准。

    是否有任何不会出现高频噪声的确切相位裕度值、例如45度相位裕度不会产生高频?

    或者、如果您没有该精确值、当相位裕度为24度时、这种情况可能会导致高频率?

    我想知道确切相位裕度的原因是客户在工作台上时没有噪音、但客户在车辆上使用同一个电路板时、会产生高频噪音。  

    该板的相补角为24度。

    这个问题是24度的吗?

    谢谢你。

    此致、

    Kevin Shin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    从一般稳定性的角度来看、相位裕度应为45度或以上(24度太低)。

    如前所述、高频噪声由电容从 COMP 衰减到 FB。 同样重要的是使 FB 走线尽可能短。 请为此应用发送原理图和完成的快速入门计算器、我将查看这些值。

    此致、

    Tim