主题中讨论的其他器件:LM5155-Q1、 LM5155
您好!
这是 Sreenath、我的问题是、我使用 Webench 设计工具为 LM5155-Q1进行电路设计。
我的需求是以4安培的电流从3.3V 输入转换为16V 输出、因此在尝试 Webench 工具后、我获得了此设计。 (已附加图像)
因此、我的问题是、如果我将其作为最终产品、它的准确性如何。
第二个问题是使用的 MOSFET 会产生大约85`C 的热量(根据 Webench)、因此如何减少热量。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
这是 Sreenath、我的问题是、我使用 Webench 设计工具为 LM5155-Q1进行电路设计。
我的需求是以4安培的电流从3.3V 输入转换为16V 输出、因此在尝试 Webench 工具后、我获得了此设计。 (已附加图像)
因此、我的问题是、如果我将其作为最终产品、它的准确性如何。
第二个问题是使用的 MOSFET 会产生大约85`C 的热量(根据 Webench)、因此如何减少热量。
谢谢你。
您好、Sreenath、
如果输入电压范围如此之低、我建议在原理图中将 VCC 引脚和 BIAS 引脚连接在一起。 这将使 LM5155能够在低至2.97V 的电压下运行。 这将为您提供基于最小输入电压的更多裕量。
关于 MOSFET、我建议查找具有低栅极阈值的逻辑电平 MOSFET、因为此应用的输入电压非常小。 应考虑的另外两个参数是 RDSON 和和总栅极电荷、这两个参数分别影响 MOSFET 导通损耗和开关损耗。 我不确定 WEBENCH 中建议使用的 MOSFET 是什么、但如果您可以找到 RDSON 更低且栅极电荷更低的 MOSFET、则 MOSFET 中的功率耗散应该更低。
谢谢、
Garrett