This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551-Q1:LM5155Q1设计的精度

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155-Q1, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905795/lm51551-q1-accuracy-for-lm5155q1-design

器件型号:LM51551-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5155-Q1LM5155

您好!

这是 Sreenath、我的问题是、我使用 Webench 设计工具为 LM5155-Q1进行电路设计。

我的需求是以4安培的电流从3.3V 输入转换为16V 输出、因此在尝试 Webench 工具后、我获得了此设计。 (已附加图像)

因此、我的问题是、如果我将其作为最终产品、它的准确性如何。

第二个问题是使用的 MOSFET 会产生大约85`C 的热量(根据 Webench)、因此如何减少热量。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenath、

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5155。

    WEBENCH 模型应该比较准确、因为在设计构建完成后、应该始终对其进行彻底评估。 一个快速问题、您的设计的最小输入电压和最大输入电压是多少?

    通过选择具有较低 Rdson 和较低栅极电荷的 MOSFET、可以降低 MOSFET 损耗。

    谢谢、

    Garrett Roecker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生,

    听到这样的准确性很好。

    最小输入电压为3.3V、最大输入电压为7.4v、但我将粘滞的输入电压将是3.7V 锂离子电池(18650)。

    那么、SIR、您可以使用构建号来指定可以使用的 MOSFET 吗?

    谢谢你。

    Sreenath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenath、

    如果输入电压范围如此之低、我建议在原理图中将 VCC 引脚和 BIAS 引脚连接在一起。 这将使 LM5155能够在低至2.97V 的电压下运行。 这将为您提供基于最小输入电压的更多裕量。

    关于 MOSFET、我建议查找具有低栅极阈值的逻辑电平 MOSFET、因为此应用的输入电压非常小。 应考虑的另外两个参数是 RDSON 和和总栅极电荷、这两个参数分别影响 MOSFET 导通损耗和开关损耗。 我不确定 WEBENCH 中建议使用的 MOSFET 是什么、但如果您可以找到 RDSON 更低且栅极电荷更低的 MOSFET、则 MOSFET 中的功率耗散应该更低。

    谢谢、

    Garrett