This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:PWM 频率配置

Guru**** 2767155 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090, UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956699/ucd9090a-pwm-frequency-configuration

器件型号:UCD9090A
主题中讨论的其他器件:UCD9090

UCD9090的两个引脚是 PWM 引脚(引脚22和23)、我希望将其用于裕量调节/修整(所有 FPWM 引脚已用于其他电源)。 在硬件配置下的 Fusion Digital Power Designer 中、可以配置占空比、但不能配置频率、这将灰显(请参阅随附的图片)。 如何配置频率并将其设置为28204Hz? 现在仅为980Hz。 我已连接 Fusion 窗口以配置裕量。 配置 FPWM 引脚的频率没问题、频率不会灰显、在我的情况下可以设置为7.272727MHz。

感谢您的任何建议、Robert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     如数据表7.4.14.2中所述、 PWM1/PWM2的频率分别固定为10K 和1KHz。 它们无法更改。

    是否希望裕量超过8个轨? 如果是这种情况、您可以考虑其他 UCD 器件吗?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    感谢您的回复。 是的、我在数据表中看到 PWM1和 PWM2频率是固定的。 在另一个项目中、我们使用相同的序列发生器。 PWM1和 PWM2的频率设置为28.409kHz (但也灰显)、这一点非常奇怪。 请参见下图。 由于序列发生器的这一编程是几年前完成的、因此我再也不记得我们是如何管理这一过程的。 是否有一个主时钟频率可以设置、是什么使该 PWM 频率最终更高?

    感谢您的支持、

    Robert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否使用28KHz 设置共享项目文件?

    您是否测量了 PWM1/2的输出以查看实际频率是多少?

    主时钟频率 是固定的。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    附加了项目文件。 还连接了在一个用于 PWM1的铲斗上完成的测量。 PWM2具有相同的输出。

    此致、

    Robert。

    e2e.ti.com/.../FS422_5F00_FS3422_5F00_Gen4_5F00_UCD9090.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    非常感谢您提供项目文件和波形。 这是数据表中的错误。

    对于 UCD9090和 UCD9090A、PWM1和 PWM2频率可为1Hz 至7.8125MHz。

    我们将更新 GUI 和数据表以解决此问题。

    有一种权变措施可以设置 PWM1和 PWM2的频率。

    请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/slvu352g/slvu352g.pdf 的第10.17和10.18节

    基本而言、您必须使用低级 PMBus 命令来配置频率、以绕过顶级 GUI 的限制。

    第10.17节是用于选择 PWM 引脚的命令(0xE0)、对于 PWM1引脚、命令(0xE0)的有效载荷为0x08、对于 PWM2、该值为0x09

    第10.18节是用于设置频率和占空比的命令(0xE1)。

    下面是有关如何使用 GUI 的低级 I2C 调试的培训视频

    https://training.ti.com/fusion-power-designer-low-level-i2c-smbus-debugger?context=1136655-1139495-1136567

    如果您具有 PWM1和 PMW2的目标频率和占空比、我可以帮助修改您的项目文件、这样您就不必自己这样做、因为这是我们的错误。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    非常感谢您的大力支持。 这对我们有很大帮助。

    我已经连接了这个项目、我希望它已经被修改为 PWM1和 PWM2的正确目标频率和占空比。

    频率需要设置为18、409kHz、占空比为18%(请参阅我之前的答复中的图片)。 此外、" argin mode"必须设置为"有源微调"。

    我能够使用低级 PMBus 命令工具修改 PWM1和 PWM2的设置。 PWM1现在工作、但 PWM2的行为有所不同。 如果我对其进行的编程与 PWM1完全相同、我看不到 PWM 输出、而是直流信号大约为3.2V。 如果您可以修改项目文件、我希望它能按预期工作。

    此致、

    Robert。  

    e2e.ti.com/.../FT4x24bT_5F00_UCD9090.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请参阅随附的项目文件。 我已将频率更改为18.407KHz。

    e2e.ti.com/.../FT4x24bT_5F00_UCD9090-_2D00_-TI.xml

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我必须稍微修改一下您的项目文件、才能获得所需的正确值。 对于 PWM1和 PWM2、频率现在设置为28.409kHz、裕度模式设置为"有源修整"。 我已附加修改后的项目文件。 通过对0xE1:0xDA4000006EF90000 (对于引脚 ID 0x08和0x09)进行写入来更改频率。

    希望新的数据表和更新的 Fusion 工具将很快发布。

    此致、

    Robert。

    e2e.ti.com/.../FT4x24bT_5F00_UCD9090-_2D00_-TI-_2D00_-RV.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

    感谢您的报告。 请订阅 Fusion GUI 警报以获取有关新 GUI 版本的通知。

    https://www.ti.com/tool/FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER

    此致

    Yihe