Other Parts Discussed in Thread: UCD9090, UCD9090A
主题中讨论的其他器件:UCD9090、
UCD9090的两个引脚是 PWM 引脚(引脚22和23)、我希望将其用于裕量调节/修整(所有 FPWM 引脚已用于其他电源)。 在硬件配置下的 Fusion Digital Power Designer 中、可以配置占空比、但不能配置频率、这将灰显(请参阅随附的图片)。 如何配置频率并将其设置为28204Hz? 现在仅为980Hz。 我已连接 Fusion 窗口以配置裕量。 配置 FPWM 引脚的频率没问题、频率不会灰显、在我的情况下可以设置为7.272727MHz。
感谢您的任何建议、Robert。