请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 主题中讨论的其他器件:BQ25703
您好!
我想知道是否有人在 BQ25703上遇到过同样的问题。 当 BQ ADC ICHG 读取为0时、充电器电缆报告325mA 电流。
更高的电流读数也会关闭。 2.29A 读数报告为1.728A
SRN 和 SRP 电路符合规格。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.