This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:ADCIBAT 读数关闭

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904373/bq25703a-adcibat-readings-are-off

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:BQ25703

您好!

我想知道是否有人在 BQ25703上遇到过同样的问题。 当 BQ ADC ICHG 读取为0时、充电器电缆报告325mA 电流。

更高的电流读数也会关闭。 2.29A 读数报告为1.728A

SRN 和 SRP 电路符合规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设 ADC 转换已开启。 您能否测量 IBAT 引脚电压以查看其是否符合您的读数? 还应注意 RSR 电流感应电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、ADC 转换已开启。

    IBAT 电压测量值37.7mV、ICHG 读数为0、但 CHager 电缆上的电流测量值显示为480mA  

    RSR 为10m Ω、 ConfigOption1.RSNS_RSR 设置为0

    我们是否应该检查其他寄存器设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要启用电池充电电流回读、请设置以下寄存器:

    ChargeOption 1 [15]=1

    ChargeOption 2 [6]= 1

    ADC 选项[2]= 1.

    ADC 选项[14]=1