This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3404HV:输出电流波动

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956970/lm3404hv-fluctuation-of-output-current

器件型号:LM3404HV
主题中讨论的其他器件:LM3404

您好的支持团队、
请告知我们 LM3404HVMR 的规格和运行情况。

我基于数据表的"设计示例1"进行原型设计。

如果输入电压(24V)在18V 至36V 范围内以1V 的增量波动、则输出电流将波动数 mA。

  18V:132.2mA (实际测量值)
  36V:140.2mA (实际测量值)

此电流波动是否在产品的标准范围内?
或者、是否有任何因素可以被推断为导致输出电流波动的因素?
已连接原型电路、因此如果您发现任何问题、请告知我们。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

      根据原理图、您已使用1.65作为"CS"电阻器来配置输出电流、典型值应约为200mV/1.65ohm=121mA。 我想您的电阻器会有一些变化、这会导致输出电流发生一些变化。

      对于您观察到的电流变化、它看起来比"图3"中所示的规格略大。  

      一个注意事项是、当输出电流稳定时、需要测量输出电流、在更改电源电压期间会发生一些转换。 因此、请等待一段时间重新测量。

      在这里、我建议不要在测量"CS"引脚上的电压时测量输出电流、因为对于我们的 LED 驱动器、我们将调节"CS"引脚上的电压以实现恒定的输出电流。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、
    感谢你的答复。

    第25页、SNVS465G


    根据公式(34)、IF 是否随着 VIN 的增加而增加?

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-k、

       否、理想情况下、如果与 Vin 没有直接关系。 如果应保持稳定、而不会改变 VIN。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、
    感谢您的支持。

    实际上、IF 与 VIN 之间的关系如何?

    根据方程式(1)和(34)、

    它将变为以下公式。

    if =(0.2/RSNS)-{(VO * tSNS)/ L)}+[(6.7 * 10^-11 * RON)/ L}*{1 -(VO / VIN)}]

    RSNS、VO、tSNS、L 和 RON 是常数。
    VIN 越大、第三个项就越大、这是一个正分量。

    此公式是否代表 IF 和 VIN 之间的实际关系?

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-k、

      "Vin"和"IF"之间没有关系、"IF"由 IF=VREF-REG / RSNS 调节。 您无需担心 VIN。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean - San、

    由于 LM3404由 COT 控制、 因此电感器的谷值电流可由 Rsns 和 Vref 确定、Rsns 和 Vref 独立于 Vin。
    但是、平均输出电流是谷值电流 加上一半纹波电流。
    随着输入电压的增加、导通时间会缩短、但电感器的峰值电流值会增加。
    平均输出电流是否随 Vin 波动?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu、您好!

       只要 M3404HV 能够调节电源电压、平均电流仅由内部基准电压和连接到"Rsns"引脚的电阻器进行减量。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean - San、

    可根据 Rsns 和 Vref 设置电感器的谷值电流。
    平均电流值是谷值电流值加上半纹波电流值。
    我的理解是错误的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      是的、您的理解是正确的、但对于闭环调节、转换器将调节到 VREF/Rsns 的平均电流。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean - San、

    是的、当需要进行严格的电流调节时、我认为电流模式是合适的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      不用担心、让我了解更多问题。

    BR

    肖恩