主题中讨论的其他器件:LM3404
您好的支持团队、
请告知我们 LM3404HVMR 的规格和运行情况。
我基于数据表的"设计示例1"进行原型设计。
如果输入电压(24V)在18V 至36V 范围内以1V 的增量波动、则输出电流将波动数 mA。
18V:132.2mA (实际测量值)
36V:140.2mA (实际测量值)
此电流波动是否在产品的标准范围内?
或者、是否有任何因素可以被推断为导致输出电流波动的因素?
已连接原型电路、因此如果您发现任何问题、请告知我们。
此致、
DIE-K