请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM66100 团队、
我的客户在两个电压之间切换。 一个使用 LM66100、另一个则必须使用二极管。 电压为5和12V。
问题-当5V 关闭且12V 打开时、LM66100的 OUT PIN6是否会处理12V 电压?
谢谢
Viktorija
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.