This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:PIN6能否处理12V 电压?

Guru**** 2536340 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958050/lm66100-can-pin6-handle-the-12v

器件型号:LM66100

团队、

我的客户在两个电压之间切换。 一个使用 LM66100、另一个则必须使用二极管。  电压为5和12V。

问题-当5V 关闭且12V 打开时、LM66100的 OUT PIN6是否会处理12V 电压?  

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    否 输出引脚上的绝对最大电压为6V。