This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:如何将输出电压从5V 更改为5.5V

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61070, TPS61322, TPS61022, TPS61023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908170/tps61322-how-to-change-output-voltage-from-5v-to-5-5v

器件型号:TPS61322
主题中讨论的其他器件:TPS61070TPS61022TPS61023

您好!

TPS613222A 是5V 固定输出产品、但如果有如何将输出电压从5V 更改为5.5V、请告知我。
例如、如果在 TPS613222A 的 GND 引脚和 PCB 的 GND 之间添加了二极管、是否可以将输出电压设置为5.5V?
此外、有没有解决方案可以在1.5V 输入电压下输出超过5.5V 的电压、其特性与 TPS613222A 相同?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato:

    抱歉、反馈路线是集成的、很难更改。 我们没有5.5V 版本的 TPS61322x。 TPS61070、可调节输出电压呢?

    如果需要更高的输入电压、请告诉我负载电流情况、以便我可以推荐更有针对性的器件。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minqiu-San、

    感谢您的快速回复。

    我们的要求规格如下。 那么、您能给我建议吗?
    首选与 TPS613222A 引脚兼容的产品。

    输入电压范围:1.5V ~ 3.6V
    输出电压:> 5.5V (最大值)
    峰值开关 电流限制 :>1.8A (最大值)

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato:

    负载如此重、恐怕 TPS61322无法处理此类负载。

    TPS61022呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minqiu-San、

    感谢您提供信息。

    我还找到了 TPS61022和 TPS61023、因此我会向客户推荐这些器件。

    此致、
    加藤