主题中讨论的其他器件:TPS61070、 TPS61022、 TPS61023
您好!
TPS613222A 是5V 固定输出产品、但如果有如何将输出电压从5V 更改为5.5V、请告知我。
例如、如果在 TPS613222A 的 GND 引脚和 PCB 的 GND 之间添加了二极管、是否可以将输出电压设置为5.5V?
此外、有没有解决方案可以在1.5V 输入电压下输出超过5.5V 的电压、其特性与 TPS613222A 相同?
此致、
加藤
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
TPS613222A 是5V 固定输出产品、但如果有如何将输出电压从5V 更改为5.5V、请告知我。
例如、如果在 TPS613222A 的 GND 引脚和 PCB 的 GND 之间添加了二极管、是否可以将输出电压设置为5.5V?
此外、有没有解决方案可以在1.5V 输入电压下输出超过5.5V 的电压、其特性与 TPS613222A 相同?
此致、
加藤