请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3705 大家好、
我的客户报告 TPS3705-33DR 有问题。 在客户的设备中、在某些情况下需要禁用看门狗。 它们通过跳线将 TPS3705的 WDI 输入悬空来禁用看门狗。 WDI 引脚通过一条6英寸长的 PCB 走线连接到跳线。
问题是、即使 WDI 输入已悬空、看门狗也可能偶尔溢出。
我的工程师在 WDI 上得到了波形、如下所示:
内部生成的 WDI 信号似乎正常(确保振幅稍微低一点、可能是由迹线电容引起的。 我们还观察从 WDI 引脚断开迹线后的波形、振幅大致相同。) 为什么看门狗溢出?
谢谢!
John