请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62569A 您好 Exerts、
在"Tj = 125℃、Vin = 3.3V "或数据表上最差条件下的反馈调节电压值没有说明。
如果出现上述情况、您能否告诉我反馈调节电压值是多少?
谢谢、此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.