This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569A:℃&quot 时的反馈调节电压值;Tj = 125 μ H、Vin=3.3V"

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62097, TLV62569A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907243/tlv62569a-feedback-regulation-voltage-value-in-case-of-tj-125-vin-3-3v

器件型号:TLV62569A

您好 Exerts、

在"Tj = 125℃、Vin = 3.3V "或数据表上最差条件下的反馈调节电压值没有说明。

如果出现上述情况、您能否告诉我反馈调节电压值是多少?

谢谢、此致、

Shuta Tamano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuta、

    我将与我们的团队核实这些数据是否可用、我将在明天向您提供更多信息。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuta、

     TLV62XXX 系列的额定温度仅为 Tj=25°C/VIN=5V、Tj=125C 时的反馈调节电压值不是在生产过程中经过测试的值。

    如果您需要最大工作电流为2A 的 FPWM 转换 器、其中反馈调节电压适用于整个 Tj 和 Vin 范围、那么我建议查看我们的另一个器件、例如 TPS62097。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我就此问题咨询了 TI 日本、因为我别无选择、只能使用 TLV62569A 或某些竞争对手的器件。

    -Shuta