This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:LM25141 PSPICE 意外结果

Guru**** 2537360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141, LM5141, LM25141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956792/lm25141-q1-lm25141-pspice-unexpected-results

器件型号:LM25141-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25141LM5141

你好。

我遇到了 LM25141的 PSPICE for TI 模型的问题、该模型是 LM5141、我从 www.ti.com/.../snvmau4获取

我尝试了示例 “参考设计->LM5141-Q1RGE_TRANS”,并通过使用100k 至 Vout 和11k 至 GND 的分压器修改了 FB 引脚,因此我预计输出中会出现12Vdc (FB 引脚中为1.2V)。 在此示例中、我还移除了输入滤波器并放置了一个30V 直流的独立电压源、最后将 OSC 引脚接地、以获得440kHz 的 SW 频率。 (与"参考设计->LM5141-Q1RGE_TRANS"非常相似)

FB 引脚中的电压仅达到 调节阈值 LM25141的数据集指示的0.315V 而不是1.2V。

除了其他仿真、我将 OSC 连接到 VDDA、期望 SW 频率为2.2MHz、但我看不到这种效果。

PSPICE for TI 或该模型是否存在任何问题、或者我缺少什么?

基于 LM25141的降压转换器的 PCB 中存在问题(占空比不稳定)、我认为仿真应该有所帮助、但现在却没有。

非常感谢。

Carlos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    我建议使用 LM25141-Q1 Excel 快速入门计算器来优化组件选择、尤其是补偿设计。 该文件可从产品文件夹下载。 只需输入正确的输出电容值(电压降额)并选择50kHz 等交叉频率。 然后按照 建议安装补偿组件值。

    同时、我们将检查 PSPICE 模型。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我不知道为什么、但我无法将此电子邮件与我的 Excel 连接起来。 我已经使用此工具、我将44kHz 的交叉频率固定为70º μ V 的相位裕度、这已经足够了。

    此外、我对"只需输入正确的输出电容值 (针对电压降额)"有疑问、您能向我提供有关此类降额的更多信息吗?

    在仿真中、我认为我的问题与仿真配置有关、但我不确定。非常感谢。

    Carlos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    您可以使用电容制造商工具估算施加电压时的电容降额(例如 Murata 的模拟工具: https://ds.murata.co.jp/simsurfing/mlcc.html?lcid=en-us)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    查看您的仿真结果、模型看起来是在电流限制条件下运行、无法达到稳态值。

    由于软启动时间更短且输出负载电流需求更高、器件未进行调节。

    请对组件选择和运行条件进行适当的更改、以获得正确的仿真结果。

    P.S:请注意、在本参考设计中、VOUT 端连接的 Rload ={5/5}= 1 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您使用制造工具...我不知道这一点、似乎很有用。

    我仍在使用 TI 的仿真 PSPICE 时遇到问题, 可能是仿真配置,但我不知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用 Excel 快速启动文件检查组件值。 在仿真中、使用0.1uF 软启动电容、以便对启动进行良好控制。

    此致、

    Tim