主题中讨论的其他器件:LM25141、 LM5141、
你好。
我遇到了 LM25141的 PSPICE for TI 模型的问题、该模型是 LM5141、我从 www.ti.com/.../snvmau4获取
我尝试了示例 “参考设计->LM5141-Q1RGE_TRANS”,并通过使用100k 至 Vout 和11k 至 GND 的分压器修改了 FB 引脚,因此我预计输出中会出现12Vdc (FB 引脚中为1.2V)。 在此示例中、我还移除了输入滤波器并放置了一个30V 直流的独立电压源、最后将 OSC 引脚接地、以获得440kHz 的 SW 频率。 (与"参考设计->LM5141-Q1RGE_TRANS"非常相似)
FB 引脚中的电压仅达到 调节阈值 LM25141的数据集指示的0.315V 而不是1.2V。
除了其他仿真、我将 OSC 连接到 VDDA、期望 SW 频率为2.2MHz、但我看不到这种效果。
PSPICE for TI 或该模型是否存在任何问题、或者我缺少什么?
基于 LM25141的降压转换器的 PCB 中存在问题(占空比不稳定)、我认为仿真应该有所帮助、但现在却没有。
非常感谢。
Carlos。