Other Parts Discussed in Thread: TPS63900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63900 我们在设计中使用 TPS63900。 它具有输入电流限制功能、可确保安全。 如何设置输入电流限制? 假设负载消耗的最大电流为50mA。 我应该将输入电流限制设置为50mA 吗?
我的 VIN = 4.2V、Vout = 1.8V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.