This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:输入电流限制是否与稳压器负载的最大电流有任何连接

Guru**** 2812105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908255/tps63900-does-input-current-limit-have-any-connection-with-maximum-current-of-the-regulator-load

器件型号:TPS63900

我们在设计中使用 TPS63900。 它具有输入电流限制功能、可确保安全。 如何设置输入电流限制? 假设负载消耗的最大电流为50mA。 我应该将输入电流限制设置为50mA 吗?

我的 VIN = 4.2V、Vout = 1.8V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pragash:

    很抱歉、我只是看到这个帖子。

    运行期间 Vin、Vout 保持恒定? 如果是、则将限制设置为50mA 是正常的。 考虑到效率、25mA 的较低电平可能还不够。