This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:LP5907

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908488/lp5907-lp5907

器件型号:LP5907

您好、先生、

能否在 Vin=3.3V 至 Vo=2.9V (I=200mA)的条件下使用 LP5907?

我检查规格。 显示 Vout 需要大于1V 的 VIN、  

如果 LP5907不合适、请告知哪种解决方案是好的。

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我没有您列出的条件的数据、但 TPS7A20 具有以下内容:

    这是否适合您?