Other Parts Discussed in Thread: LP5907
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5907 您好、先生、
能否在 Vin=3.3V 至 Vo=2.9V (I=200mA)的条件下使用 LP5907?
我检查规格。 显示 Vout 需要大于1V 的 VIN、
如果 LP5907不合适、请告知哪种解决方案是好的。
谢谢、Ian。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.