This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:单栅极脉冲停止

Guru**** 2532090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953670/ucc24624-one-gate-pulse-stops

器件型号:UCC24624

您好专家、  

通常、两侧都有门脉冲。(图2)

如果您执行过载操作、一侧的栅极将不会出现。(图3)

一旦处于此状态、在 IC 电源电压耗尽之前、将不会输出另一个栅极脉冲。

如果 IC 的电源电压耗尽、然后再次打开电源、将执行正常操作。

请参阅波形。

e2e.ti.com/.../no-pulse.xlsx

为什么一个栅极脉冲停止工作?

谢谢

Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的主题帖已分配。 您很快就会收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在 VD1/VD2上添加 RC 滤波器有助于解决此问题、您可以在 VD1/VD2引脚上尝试1k+1000pF 吗? 下图显示了如何添加 RC 滤波器。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng

    μ 1kΩ 和1000pF 滤波器过大、因此我添加了100pF。

    连接电容器时、有一种症状、即栅极脉冲不是从一开始就出现。

    当我将一个电容器连接到 VDS1时、它没有正常启动。

    即使我在 VDS2上连接了一个电容器、它也会正常启动。

    请参阅随附的文件。

    在哪种运行模式下、仅 SR2停止?

    e2e.ti.com/.../1110_5F00_nopulse.xlsx

    顺便说一下、在1000pF 时、检测在瞬态期间延迟、并且存在流经电流的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我认为这是 Cosel 的问题、它已被转到电子邮件中。 则应关闭此线程。

    云生