请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC24624 您好专家、
通常、两侧都有门脉冲。(图2)
如果您执行过载操作、一侧的栅极将不会出现。(图3)
一旦处于此状态、在 IC 电源电压耗尽之前、将不会输出另一个栅极脉冲。
如果 IC 的电源电压耗尽、然后再次打开电源、将执行正常操作。
请参阅波形。
为什么一个栅极脉冲停止工作?
谢谢
Yuki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好专家、
通常、两侧都有门脉冲。(图2)
如果您执行过载操作、一侧的栅极将不会出现。(图3)
一旦处于此状态、在 IC 电源电压耗尽之前、将不会输出另一个栅极脉冲。
如果 IC 的电源电压耗尽、然后再次打开电源、将执行正常操作。
请参阅波形。
为什么一个栅极脉冲停止工作?
谢谢
Yuki
您好、Yunsheng
μ 1kΩ 和1000pF 滤波器过大、因此我添加了100pF。
连接电容器时、有一种症状、即栅极脉冲不是从一开始就出现。
当我将一个电容器连接到 VDS1时、它没有正常启动。
即使我在 VDS2上连接了一个电容器、它也会正常启动。
请参阅随附的文件。
在哪种运行模式下、仅 SR2停止?
e2e.ti.com/.../1110_5F00_nopulse.xlsx
顺便说一下、在1000pF 时、检测在瞬态期间延迟、并且存在流经电流的问题。