This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C25:SWIFT 中的控制模式选择注意事项

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56221, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956478/tps544c25-consideration-for-control-mode-selection-in-swift

器件型号:TPS544C25
主题中讨论的其他器件:TPS56221TPS546D24A

您好、E2E、

我只是查看具有"SWIFT"频带的 POL DC/DC、想知道在查看每个器件的不同控制模式时应该考虑的因素。

例如:

1."VM"电压模式仅与 PMBus 器件组合使用。

2.只有非 PMBus 器件才存在"cm"和"ACM"电流模式。

这里有什么特殊原因? PMBus 是否具有控制模式的特殊请求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    是否对此问题有任何答复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上表不完整。 TI 拥有超过1000个直流/直流转换器。  

    www.ti.com/.../products.html

    TPS56221是电压模式、而不是 PMBus。

     TPS546D24A 是平均电流模式和 PMBus。  

     控制模式的类型和 PMBus 不相关。   

    通常、VM 和 CM 会进行外部补偿、ACM 和 DCAP3会进行内部补偿。

    VM 和 CM 是固定开关频率、具有 SYNC 引脚。  DCAP3是伪固定频率、但具有快速瞬态响应。  

    重点关注您尝试解决的问题、许多解决方案将被筛选掉。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、我发现了"SWIFT"的概念、看起来 SWIFT 绝对属于降压直流/直流、主要用于为 ASIC/FPGA 供电的负载点降压转换器、实现高性能转换、适用于大电流、空间受限的应用。 因此、这种应用中的控制模式无关紧要、对吧? 通常只需要遥感。

    此外、"SWFIT"和"TI-Buck 开关稳压器-中压"之间的关系令人困惑。 您能告诉我属于另一个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        

    以下是一些有关不同控制模式的信息、用于评估优缺点

      training.ti.com/.../slyt710.pdf          

     

       training.ti.com/survey-control-modes-step-down-converters-and-controllers             

                  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    值得一看的好东西、感谢您的回答。 但是、如果可能、您对以下问题是否有任何意见?

    "SWFIT"和"降压开关稳压器-中电压"之间的关系令人困惑。 您能告诉我属于另一个吗?

    "SWIFT"是否意味 着 TI 中的所有降压集成开关(TI 定义中的转换器)直流/直流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SWIFT 是一个品牌。   采用 集成 FET 技术的开关。     

    在使用转换器之前、 硬件开发人员通常使用具有 外部 FET 的直流/直流控制器。  

    SWIFT 为客户提供了一种快速、轻松地识别电源解决方案的方法

    因为它集成了 Webench 等设计工具并提供支持。

    如今、大多数新产品都是转换器、几乎所有转换器都具有 webench 和仿真工具支持。  

     

    降压开关稳压器-中电压是 TI 内部专门从事中等电压(即12V)的产品系列。