Other Parts Discussed in Thread: TPS56221, TPS546D24A
主题中讨论的其他器件:TPS56221、 TPS546D24A
您好、E2E、
我只是查看具有"SWIFT"频带的 POL DC/DC、想知道在查看每个器件的不同控制模式时应该考虑的因素。
例如:
1."VM"电压模式仅与 PMBus 器件组合使用。
2.只有非 PMBus 器件才存在"cm"和"ACM"电流模式。
这里有什么特殊原因? PMBus 是否具有控制模式的特殊请求?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS56221, TPS546D24A
您好、E2E、
我只是查看具有"SWIFT"频带的 POL DC/DC、想知道在查看每个器件的不同控制模式时应该考虑的因素。
例如:
1."VM"电压模式仅与 PMBus 器件组合使用。
2.只有非 PMBus 器件才存在"cm"和"ACM"电流模式。
这里有什么特殊原因? PMBus 是否具有控制模式的特殊请求?
上表不完整。 TI 拥有超过1000个直流/直流转换器。
TPS56221是电压模式、而不是 PMBus。
TPS546D24A 是平均电流模式和 PMBus。
控制模式的类型和 PMBus 不相关。
通常、VM 和 CM 会进行外部补偿、ACM 和 DCAP3会进行内部补偿。
VM 和 CM 是固定开关频率、具有 SYNC 引脚。 DCAP3是伪固定频率、但具有快速瞬态响应。
重点关注您尝试解决的问题、许多解决方案将被筛选掉。
以下是一些有关不同控制模式的信息、用于评估优缺点
training.ti.com/.../slyt710.pdf
training.ti.com/survey-control-modes-step-down-converters-and-controllers
SWIFT 是一个品牌。 采用 集成 FET 技术的开关。
在使用转换器之前、 硬件开发人员通常使用具有 外部 FET 的直流/直流控制器。
SWIFT 为客户提供了一种快速、轻松地识别电源解决方案的方法
因为它集成了 Webench 等设计工具并提供支持。
如今、大多数新产品都是转换器、几乎所有转换器都具有 webench 和仿真工具支持。
降压开关稳压器-中电压是 TI 内部专门从事中等电压(即12V)的产品系列。