This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tps53681 + 6 * csd95490q5mc 输出电压波形异常

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95490Q5MC, TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905714/tps53681-6-csd95490q5mc-output-voltage-waveform-is-abnormal

器件型号:TPS53681
主题中讨论的其他器件:CSD95490Q5MC

    您好:

   我们使用 tps53681 + 6 * csd95490q5mc、使用电源时会出现一些问题。 请帮助我们提供以下建议

问题1:我们使用 tps53681 + 6 * csd95490q5mc、输出电压将崩溃、TSEN 电压将呈现低电平、如图1所示、在线使用融合设计将出现故障、如图2所示、原因是什么、谢谢

图1.

图2.

问题2:在"在线融合设计"工具中、为什么最多只能将 IMAX 设置为255A、而六相输出只能设置为255A? 如下所示

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否提供原理图供审核?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

     钱

      所附为原理图
    谢谢

    e2e.ti.com/.../6114.TPS53681_2B00_8x-CSD95490Q5MC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果靠近 VDD 引脚4的功率级5V 电源 小于 UVLO、 TSEN 引脚将为低电平。 因此、请捕获接近 VDD 引脚的波形。

    您是否在此故障之前执行了任何负载阶跃? 还是在此期间启动 RAILB?

    该原理图和布局文件是否由 TI 团队审核?

    IOUT_MAX 是8位寄存器、因此它只能设置最大255A。 但这仅是警告、故障可设置为1.25x 或255A 的1.5倍。 IOUT_FAULT 为318A 或382A。

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下图显示了 VDD 引脚波形

    负载约为30A,RAILB 与电源轨 A 相同

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否会提供有关该5V 电源测量的电容器的详细信息? 您是否验证了所有8个功率级 VDD 引脚电源是否正常?

    请回答我之前的回答问题" 此原理图和布局文件是否由 TI 团队审核?"

    谢谢、

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

         所有8个功率级 VDD 引脚电源 都正常。

    但,测量后发现 VIN 12V 存在问题。 是因为12V 会导致 TSEN 处于低电平、并关闭输出、12V 电流和电源测试波形、如下所示。

         数据表的第41页显示"TSEN 信号还用于指示控制器和功率级之间的握手。 如果是电源
    功率级未通电、TAO 引脚被下拉以防止切换、即使控制器被启用也是如此。'


     VIN 输入电流非常大、有时为几十安培,为什么有如此大的电流需求

      仅启用电源轨_ A 或电源轨_ B、在该输入电压,使能电压输出正常情况下不会出现高电流

    请回答我之前的回答问题" 这个原理图和布局文件是由 TI 团队审查的吗?"---- 否

    THS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。

    由于 VIN 为低电平、输入电流为高电平。 您是否在12V 低电平条件下应用输出负载? 或 DVID 等系统中的任何瞬态。?

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
      感谢您的回复。
    您是否在12V 低电平条件下应用输出负载
    ---- 否、  

    只要时钟提供给负载 IC、就会出现功率输出下降、12V 电源过流、没有为负载 IC 提供时钟、就不会出现输出下降、12V 电源过流、我暂时无法确定系统中的负载瞬态

    如果从电源转换器的角度来看、系统中存在瞬态、我们可以做些什么来优化这个问题?
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将布局文件发送给我们、并发送电子邮件至 ramasiddaiah@ti.com 进行审查、同时提供要加载的时钟的详细信息。

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
     Rama。
      PCB 文件太大、无法发送。

    请提供以下 PCB 检查点

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以与 Box 文件夹共享? 请分享您的邮箱 ID、以提供包含 NDA 限制的 PCB 布局指南。

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!
     Rama。

            PCB 文件和"在线融合设计"配置文件,消息已发送至 ramasiddaiah@ti.com

    请帮助检查 PCB 和配置文件

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供布局文件。 我们将向您的邮件提供反馈。  

    此致、

    Rama。