请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55288 你(们)好。
我想知道启用 EN 引脚后主器件的 I2C 信号等待时间。
根据数据表的第7.3.5节、
'当输入电压高于 UVLO 阈值并且 EN/UVLO 引脚上的电压高于使能 UVLO 阈值时、TPS55288已准备好接受来自 I2C 主器件的命令。'
是否可以理解启用后无需等待时间?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.