This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:Delta Vbst

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87381P, LM5141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957268/lm5141-q1-delta-vbst

器件型号:LM5141-Q1
主题中讨论的其他器件:CSD87381P

尊敬的 Hegarty 先生

在第7.3.17节"高侧和低侧驱动器"中、我不确定 Δ Vbst 参数是什么。  100mV 至300mV 来自何处?  这是 MOSFET 开关参数还是 HOL/HOL 输出参数?  同样、我将使用 CSD87381P 双 MOSFET。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    这是针对 MOSFET 导通期间提供的给定 MOSFET 栅极电荷和给定引导电容器值(电压降额、因为它是陶瓷电容器)、引导电容器上的电压变化。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim

    很抱歉、我这么密集、但我没有得到它。  Cbst 电容器位于 HB 引脚 和 SW 引脚之间。  您是说 SW 引脚上的电压将从100mV 变为300mV、还是说100mV 至300mV 的电压变化来自栅极上的初始电压和栅极上的最终电压、这是栅极电容充电后的电压?   给出的定义为 ΔVBST Ω 是高侧 MOSFET 驱动器在开通后允许的电压变化。  在我看来、连接到高侧 MOSFET 栅极的 HO 和 HOL 输出将非常高。  或者、这是 MOSFET 规格指定的 MOSFET 栅极上允许的变化吗?  

    就压摆率控制而言、我在规格中看到高侧和低侧 MOSFET 的开关时间为20ns。  在选择压摆率电阻器的值时、是否可以说电阻器/栅极电容时间常数需要小于20ns?

    很抱歉出现所有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    差分 VBst 是引导电容器的电压变化(从 BST 到 SW)。 该电容器在 SW 上浮动、充当高侧栅极驱动器的电源。

    您可以使用 LM5141-Q1快速入门计算器来帮助进行组件选择。 100nF 引导电容器是理想选择。 无需低侧栅极电阻器、只需在 HO 上放置几个欧姆即可控制高侧 FET 导通转换。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim

    您说 BST 是 HB 引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、HB 引脚(我们的大多数器件将其标记为 BST 或 BOOT、很抱歉造成混淆)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的询问、Dennis。

    此致、

    Tim