This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 1kV -10mA 电流感应/短路保护

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1302, INA181, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906625/1kv--10ma-current-sensing-short-circuit-protection

主题中讨论的其他器件:AMC1302INA181TINA-TI

您好!

我们的其中一个设计使用1KV - 10mA 直流/直流转换器、我们正在考虑添加外部短路保护。 我的想法是监控电流、如果电流超过5mA、则断开直流/直流转换器的输入。

我通常会为此使用其中一个 INA 器件、但此处的共模似乎是一个问题。 有什么关于如何实现它的想法?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javcel、

    感谢您将此帖子发布到论坛。 有几种方法可以做到这一点。 首先、您可以使用我们的隔离式放大器之一、例如 AMC1302。 它们确实需要3V 至5V 的电源电压、该电压将随1kV 电压轨浮动。

    第二个选项是使用任何正常的电流感应放大器(CSA)或功率监控器、然后将其输出电平转换为接地电平。 电平转换可以通过几种方法来完成、但总体而言、您需要使用~5V 源浮动传感放大器、该源会随直流轨浮动、这通常是通过从1kV 轨反向偏置的齐纳二极管来实现的。 以下是一些想法链接。

    http://www.ti.com/lit/ug/tidu361a/tidu361a.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/sboa295/sboa295.pdf

    http://www.ti.com/lit/ug/tidu849/tidu849.pdf

    未显示的一个选项是将一些电压输出 CSA 转换为电流输出。 如果这样做、则可以使用与上述第二条链路(sboa295)类似的晶体管来对输出电流进行电平位移、其中栅极连接到 CSA 接地引脚、电流驱动到集电极。

    下面的链接显示了如何将电压输出 CSA (例如 INA181)转换为电流输出。 为此、所选放大器必须具有 REF 引脚。 http://www.ti.com/lit/an/sboa358/sboa358.pdf

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    非常感谢您的回复。 非常有用。

    我已决定使用 AMC1302尝试使用隔离式放大器选项。

    但是、我正在努力使用 TINA-TI 使其正常工作。

    我已使用齐纳二极管创建虚拟接地、但输出保持恒定。  

    我缺少什么吗?

    此致、

    e2e.ti.com/.../AMC1302.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javcel、

    您的原理图中存在错误。 AMC1302在其工作共模电压范围之外运行、表6.3中将其从-0.32V 更改为 VDD1-2.2V。 在仿真中、VCM 约为 VDD1、因此器件不再工作。 必须首先使用电阻器对齐纳二极管进行偏置、如数据表典型应用中所示、其中 INN 引脚直接连接到齐纳二极管的 GND1=虚拟接地。

    此外、请注意、使用5 Ω 分流电阻器时、可测量的满量程输入范围为-10mA 至+10mA。

    此致、

    Peter