This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116 CC/CV 原理图审阅

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5117
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954305/lm5116-lm5116-cc-cv-schematic-review

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: LM5117

你(们)好  

您能否检查我们是否可以使用此原理图来实现 CC/CV 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pei:

    请为此设计发送完整的 LM5116快速入门计算器文件。 可从 LM5116产品文件夹下载该文件。

    以下是有关原理图的一些注释:

    1. 一个感应电阻器应该足够(即使如此、2512也是一个非常大的封装)。
    2. 从 SW 到 CS 之间无需电阻器(也可能是噪声注入的路径)。
    3. 在不太可能出现噪声的情况下、为 CS 至 CSG 的电容器添加占位符
    4. 在需要断开 VCCX 的情况下、在 Vout 和 VCCX 之间添加一个串联电阻器
    5. 用于生成 VCCx 和5V 的额外 Fly-Buck 电路似乎过大。 BTW、该电路仅在 CCM 下正常工作。 此外、电感器性能不再得到优化。
    6. 引导电容器可以是0.1-0.22uF。
    7. 缓冲器组件看起来很大(1206封装)、这些组件通常会影响功率级布局-请参阅应用手册 snva803。 0603电容和0805电阻器通常就足够了。
    8. 在该应用中是否需要 EMI 输入滤波器来传递 EMI? 如果是、请参阅此处的第15部分: www.how2power.com/other/EMI_Guide.php
    9. 100uF/100V 输出电解电容器似乎过多。 此外、最好使用1210输出电容器、因为2225封装很容易破裂。
    10. 考虑使用 LM5117 65V 控制器以更轻松地实现 CC/CV。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      。的中国工程师要求我设计 一个充电器给 锂 电池充电。 使用图中的连接方法无法实现恒定电流、恒定电压的输出正常。加载 CV 时的 FB 波形和 SW 波形如图所示。我不知道恒定电流有什么问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此应用手册、以更轻松地实施 CC/CV。 不需要光耦合器、因此补偿设计会过于复杂。

    www.ti.com/lot/snva829

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      我见过 snva829。我想。60-80VDC 输入并输出恒定电压和电流55V/2A。、因此我不能使用 LM5117、我希望精确的恒定电压恒定电流、恒定电流点正在变化。充电期间、电池电压为26V-39V 恒定电流0.5A 和39V-53V 恒定电流2A、 这可以通过更改电流基准来实现。最后、恒压充电、因此简单的恒流方法不起作用。我的问题是上图中的连接为何在恒压下工作、 但不是恒定电流。LM5116是否有其他方法可实现精确的恒定 电压和恒定电流? 或者您是否有任何其他方案来实现它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 snva829中的图1、这是实现 CC/CV 的最简单方法。

    上述电路具有光耦合器和补偿放大器级、因此您需要检查小正弦分析并验证稳定性。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。 我查看了图1、但使用了调节器管、并且恒压点不正确。 锂电池的最终充电电压要求非常精确、54.6V±0.2V、因此这是不可行的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与齐纳二极管相比、使用电路可以使 CV/CC 转换点更加精确。 您的现有方案似乎过于复杂、无法实现此功能。 为什么不消除光耦合器和 CV 电路、然后依靠  CV 的正常反馈环路 、只需使用 外部 CC 控制电路即可将电流注入 FB。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      根据您所说的内容、我绘制了一个简单的原理图。 我不知道我是否理解正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是基本的想法--使用放大器获取 Rshunt 两端的电压,然后将适当的电流注入 FB,以减少 CC 模式下的 Vout。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 但这种方法不起作用、会损坏芯片、我的理解是稳态 FB 电压应稳定在1.215V、这意味着输出电压是您希望在恒定电压下输出的电压点、 但它低于恒定电流下的恒定电压点、这是自相矛盾的。 现在、我找到了一种实现恒压和恒流的方法、如下图所示。 但是、负载为2A 的 CC 模式无法启动、且设置的过流点已完全足够。 可以断开恒定电流线路。不知道为什么? 此外、SW 节点在无负载时振荡。 负载大于0.1A 时、这是正常现象。 这是正常的吗? 芯片数据表中没有描述空载和轻载条件。它进入 DCM 并引起振荡吗? 在您的12V5A 演示板中、我测量了无振动的空载状态。 或者我的电压环路参数是否会导致空载振荡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来 DCM 处于接合状态。 接下来、在轻负载下启用强制 PWM (FPWM)以实现恒定 Fsw (有关更多详细信息、请参阅数据表)。

    在调试方面、最好先使电压环路正常运行、然后添加 CC 环路。 您可以使用 LM5116快速入门计算器来检查组件值、尤其是电压环路补偿参数。 如果您需要进一步的帮助、请发送文件以供审核。

    PS:通常不建议拉取 COMP、因为您要对抗内部电压环路误差放大器。

    此致、

    Tim