主题中讨论的其他器件: LM5117
你(们)好
您能否检查我们是否可以使用此原理图来实现 CC/CV 模式?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Pei:
请为此设计发送完整的 LM5116快速入门计算器文件。 可从 LM5116产品文件夹下载该文件。
以下是有关原理图的一些注释:
此致、
Tim
您好!
请参阅此应用手册、以更轻松地实施 CC/CV。 不需要光耦合器、因此补偿设计会过于复杂。
此致、
Tim
你(们)好
我见过 snva829。我想。60-80VDC 输入并输出恒定电压和电流55V/2A。、因此我不能使用 LM5117、我希望精确的恒定电压恒定电流、恒定电流点正在变化。充电期间、电池电压为26V-39V 恒定电流0.5A 和39V-53V 恒定电流2A、 这可以通过更改电流基准来实现。最后、恒压充电、因此简单的恒流方法不起作用。我的问题是上图中的连接为何在恒压下工作、 但不是恒定电流。LM5116是否有其他方法可实现精确的恒定 电压和恒定电流? 或者您是否有任何其他方案来实现它
看起来 DCM 处于接合状态。 接下来、在轻负载下启用强制 PWM (FPWM)以实现恒定 Fsw (有关更多详细信息、请参阅数据表)。
在调试方面、最好先使电压环路正常运行、然后添加 CC 环路。 您可以使用 LM5116快速入门计算器来检查组件值、尤其是电压环路补偿参数。 如果您需要进一步的帮助、请发送文件以供审核。
PS:通常不建议拉取 COMP、因为您要对抗内部电压环路误差放大器。
此致、
Tim