This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20333:LM20333MH

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907958/lm20333-lm20333mh

器件型号:LM20333

我在产品设计中使用的是直流/直流转换器 IC LM20333MH。 我在2月份构建了4块电路板、所有这4块电路板都正常工作。 电源启动也没有问题。

昨天、我又构建了2套相同的设计板。 直流/直流转换器 IC 无法提供适当的输出。 在检查工作板和不工作新板上的所有引脚的状态时、我看到除 BOOT 引脚外、所有探测引脚提供的电压值都相同。 该引脚无法提供适当的开关频率。 附件是用于引导引脚探测的示波器屏幕截图。 还随附了原理图的屏幕截图。

您能帮我解决这个问题吗?  

此致、

Ravie2e.ti.com/.../LM20333MH-Issue.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、请仔细检查工作电路板和非工作电路板之间的每个元件是否相同。 它应由零部件或装配体上的某些错误引起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Iven 的回复。

    我在两个电路板之间检查了电路组件的起始部分。 所有这些都是相同的。 部件组装也是正确的、我没有发现任何焊料问题。

    实际上、我测量了两个板的所有引脚上的电压-这里是总结。 测量是使用61/2 DMM 进行的、因此您将在此处看到 RMS 值。

    IC 内部是否存在任何可能-出现了问题?

    此致、

    Ravi

    e2e.ti.com/.../Spin_2D00_2_2D00_PowerSupply_2D00_Issue.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它看起来启动电容器充电不好、我认为第一个电容器充电正常、第二个电容器充电不好、这毫无意义。 因此、请在工作板和非工作板之间交换引导电容器 C11。 如果没有影响、只需交换 U27。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对反馈电阻器进行了一次检查、发现电阻器的导通不正确-它是20欧姆而不是60.4K 欧姆。 在这种变化下、我无法获得适当的输出电压。 在检查时、测得的60.4K 电阻器组的电阻值均为20欧姆。

    感谢您对问题和建议的关注。

    此致、

    Ravi